This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP8.3867万IR:在TX_CTRL线路上没有从目标板执行ping操作的连续脉冲

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631861/linux-dp83867ir-no-continuous-pulses-on-tx_ctrl-line-executing-ping-from-target-board

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件:DP8.3867万EDP8.3867万CR

工具/软件:Linux

大家好,

我们有基于ZYNC-ZC702的定制板,我们在其中连接了两 个DP8.3867万E phys到两个macs。 目前,我们仅使用一个MAC实例就有效禁用了一个MAC实例。 活动的Mac正在正确读取两台PHY的PHY ID。 我们已在RGMII模式下配置phy。

我们使用的I/O电压为2.7V,以下是带寄存器值

我们同时获得Tx和Rx时钟。  

以下是带子的寄存器,格式为<带引脚,Rhi,Rlo>

===========================================================================================================================================

模式2下的固定销:
G1LED_0,6.2万,1.6万
G1LED_1,6.2万,1.6万
G1LED_2,6.2万,1.6万
G1ETH_RXD0,6.2万,1.6万
G1ETH_GPIO1,6.2万,1.6万

G2LED_0,6.2万,1.6万
G2LED_1,6.2万,1.6万
G2LED_2,6.2 K,1.6 K
G2ETH_GPIO1,6.2万,1.6万

模式1中的固定销:
G1ETH_RXD2,打开,1.6公里
G1ETH_GPIO0,打开,1.6K

G2ETH_RXD2,打开,1.6公里
G2ETH_GPIO0,打开,1.6K

模式4下的固定销:
G1ETH_RXCTRL,960,1.6公里
G2ETH_RXCTRL,960,1.6公里
G2ETH_RXD0960,1.6K

===========================================================================

TX数据线通过22欧姆的串联电阻器连接。 我们已验证Tx和Rx时钟都是连续的。

我们通过交换机连接了主机和自定义板,我们正在从目标主机运行ping,并且Linux在两个系统上都运行

从目标ping主机时,我们没有按预期获得连续的TX_CTRL脉冲,而且从目标ping主机时仅发生一次传输中断。

请告诉我我们的设置是否适合调试,以及TX_CTRL不是连续脉冲的原因。 我们也在Wireshark中看到了任何数据包...

此致,

  Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abhijit,

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在星期二之前与您取得回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijit,

    您能否分享一个原理图? 您在帖子中确实提到了绑带,但示意图更容易阅读。

    1. DP8.3867万E不支持VDDIO = 2.7V。 您为什么使用此电压?

    2. Rx_CTRL绑定时到模式4禁用自动协商。 您是否强制速度达到100m才能与交换机通信?

    3.您能否绘制系统图(包括主机和目标)以阐明流量的预期移动方式?

    TX_CTRL信号来自MAC,因此MAC可能会看到它不喜欢的东西,或者未正确配置。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    非常感谢您的回复。 请在行中找到我的回复。

    Hi Abhijit,

    您能否分享一个原理图? 您在帖子中确实提到了绑带,但示意图更容易阅读。

    我已将原理图附在poste2e.ti.com/.../rpcoc_2D00_bb_2D00_ti_2D00_review.pdf上

    1. DP8.3867万E不支持VDDIO = 2.7V。 您为什么使用此电压?

    由于ZYNC7000处理器的I/O电压要求,VDDIO电压会上升。 这是较早的3.3V电压,但由于Zync发出的警告,RGMII在3.3V下可能不工作,我们必须将其更改为2.7V。 但是,我们将在下一轮的主板中处理此问题,但您能否告诉我这对继续测试有多重要?

    2. Rx_CTRL绑定时到模式4禁用自动协商。 您是否强制速度达到100m才能与交换机通信?

    我们计划从软件编程处理此问题,但我们将在硬件和测试中进行修复

    3.您能否绘制系统图(包括主机和目标)以阐明流量的预期移动方式?

    请在下面查找我们的测试设置。

    TX_CTRL信号来自MAC,因此MAC可能会看到它不喜欢的东西,或者未正确配置。

    我同意这一点,但我们没有对软件进行任何更改,并且期望TX_CTRL是连续的

    如果从PC端ping,我又错过了一点,RX_CTRL正在连续脉冲,并且RXD线路上正在交换一些数据

    此致,

    [/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijit,

    您发布的示意图没有问题。  我唯一的问题是绑带。

    1. DP8.3867万E不支持VDDIO = 2.7V。 您为什么使用此电压?

    由于ZYNC7000处理器的I/O电压要求,VDDIO电压会上升。 这是较早的3.3V电压,但由于Zync发出的警告,RGMII在3.3V下可能不工作,我们必须将其更改为2.7V。 但是,我们将在下一轮的主板中处理此问题,但您能否告诉我这对继续测试有多重要?

    [Rob ]出于测试目的,我没有发现问题。

    2. Rx_CTRL绑定时到模式4禁用自动协商。 您是否强制速度达到100m才能与交换机通信?

    我们计划从软件编程处理此问题,但我们将在硬件和测试中进行修复

    [Rob]无法使用S/W重新启动自动协商  请将RX_CTRL捆绑至模式3或模式1,然后按照RX_CTRL的软件解决方案的捆绑表中的说明进行操作。

    3.您能否绘制系统图(包括主机和目标)以阐明流量的预期移动方式?

    请在下面查找我们的测试设置。

    [Rob)您的测试设置图像未能通过。

    TX_CTRL信号来自MAC,因此MAC可能会看到它不喜欢的东西,或者未正确配置。

    我同意这一点,但我们没有对软件进行任何更改,并且期望TX_CTRL是连续的

    [Rob] TX_CTRL应在每次传输数据包时触发。

    如果从PC端ping,我又错过了一点,RX_CTRL正在连续脉冲,并且RXD线路上正在交换一些数据

    [Rob这是一个很好的指示,这意味着您的PHY正在工作并接收ping并将其发送到Zync设备。  请确保您的Zync配置正确。  当您说您没有更换软件时,您的意思是什么?  您使用的是参考设计还是示例代码?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Rob Rodrigues"]

    您好,Abhijit,

    您发布的示意图没有问题。  我唯一的问题是绑带。

    1. DP8.3867万E不支持VDDIO = 2.7V。 您为什么使用此电压?

    由于ZYNC7000处理器的I/O电压要求,VDDIO电压会上升。 这是较早的3.3V电压,但由于Zync发出的警告,RGMII在3.3V下可能不工作,我们必须将其更改为2.7V。 但是,我们将在下一轮的主板中处理此问题,但您能否告诉我这对继续测试有多重要?

    [Rob ]出于测试目的,我没有发现问题。

    2. Rx_CTRL绑定时到模式4禁用自动协商。 您是否强制速度达到100m才能与交换机通信?

    我们计划从软件编程处理此问题,但我们将在硬件和测试中进行修复

    [Rob]无法使用S/W重新启动自动协商  请将RX_CTRL捆绑至模式3或模式1,然后按照RX_CTRL的软件解决方案的捆绑表中的说明进行操作。

    [AKN]感谢您指出,我们将进行必要的更改

    3.您能否绘制系统图(包括主机和目标)以阐明流量的预期移动方式?

    请在下面查找我们的测试设置。

    [Rob)您的测试设置图像未能通过。

    [AKN]抱歉,这是图片

    TX_CTRL信号来自MAC,因此MAC可能会看到它不喜欢的东西,或者未正确配置。

    我同意这一点,但我们没有对软件进行任何更改,并且期望TX_CTRL是连续的

    [Rob] TX_CTRL应在每次传输数据包时触发。

    如果从PC端ping,我又错过了一点,RX_CTRL正在连续脉冲,并且RXD线路上正在交换一些数据

    [Rob这是一个很好的指示,这意味着您的PHY正在工作并接收ping并将其发送到Zync设备。  请确保您的Zync配置正确。  当您说您没有更换软件时,您的意思是什么?  您使用的是参考设计还是示例代码?

    [AKN]我们正在加载Linux驱动程序。即已知正常工作的Cadence MAC IP的驱动程序。 我要做的更改是将MAC设置为广播模式而不是混杂模式。

    此致,

    [/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijit,

    此外,MAC的MDIO控制似乎可以正常工作,但在扩展寄存器访问时不起作用。

    DP8.3867万利用第22条MDIO对第45条寄存器的间接访问。

    对于扩展寄存器(寄存器地址0x20和更高),需要4个寄存器访问。 请查看DP8.3867万E数据表的“8.4 .2.1 扩展地址空间访问”部分,以确保您的MAC正确访问扩展寄存器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    非常感谢你的帮助。

    我们解决了TX_CTRL的问题。 我们添加了修补程序来处理多个phy。 之后两个MAC都处于打开状态。

    但在两个MAC中,只有一个MAC以1000Mbps的速度运行,而另一个MAC以1000Mbps的速度不工作

    在第二个MAC上,

    1. 仅以100Mbps的速度工作

    2.如果我执行ifconfig up eth1,它将在全双字节,1000Mbps和自动协商模式下进行自我配置

    3.在1000Mbps时,此MAC无法通过DHCP获取IP。 我通过运行Wireshark验证没有从该接口发送数据包

    4.我在完成工作和非工作MAC实例的自动协商后,附加了phy寄存器内容的转储

    请注意,在附加的存档中,

       post_auto_neg_eth0.log - PHY寄存器寄存器的寄存器转储,用于工作MAC的POST auto-neg

       post_auto_neg_eth1.log - PHY的Regdump为非工作MAC注册POST auto-neg
    从两个phy的寄存器转储的差异中,我可以理解,

    注册0x08

    1 > Received page是一个Message Page。

    注册0x09

    1 >通告1000Base-T全双工能力。

    注册0x0A

    1 > Manual Master/Slave Configuration (手动主/从配置)检测到故障。

    2 > Local Receiver is not OK (本地接收器不正常)。

    3 >远程接收器不正常。

    4 >链路伙伴不支持1000Base-T全双工。

    5 >链接伙伴不能支持1000Base-T半双工。
    请注意,两个phy都是DP8.3867万CR,可在RGMII接口中配置。
    非常感谢您的helpe2e.ti.com/.../post_5F00_auto_5F00_neg.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    由于MAC以100Mbps工作,这意味着仅用于1000Mbps的TX/RX线路可能存在问题?

    谢谢!

     Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我已将答案标记为"已解决"