This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:我们可以知道947+940是否可以在2对LVDS中使用到MIPI吗?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630113/ds90ub940-q1-may-we-know-if-947-940-can-use-in-2-pairs-lvds-to-mipi

部件号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB947-Q1

您好,先生  

我的客户应用程序(如附带的文件),我们想要检查 941+940是否可以使用此类应用程序?

 太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,此主题已分配供查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bogey,
    是的,应该可以。 UB947可接受1端口或2端口LVDS I/f,UB940输出为标准CSI2 I/f 如果LVDS0/1是标准的LVDS I/f,而ADAS的LBS电路是标准的csi2 I/F,那么我们的UB947/940可以为此配对。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven
    您可以有2个端口参考电路吗?
    或者我们可以与客户分享的任何参考设计?
    太棒了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boge,

    您可以参考我们的EVM设计或d/s应用电路,您可以使用1端口或2端口。这是我们芯片的功能。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    我想要设计模块将LVDS信号转换为MIPI CSI-2,所以我决定使用LVDS -> DS90UB947-Q1 -> DS90UB940-Q1。 我读过数据表中提到需要在DS90UB947和DS90B940之间连接STP或同轴电缆。 在同一个PCB上,我只能使用DS90UB947到RIN+/RIN- DS90UB940的DOUT+/DOUT-跟踪连接吗? 如果可以,适合此情况的阻抗有多少? 如果没有,您能否帮助我了解一下DS90UB947和DS90UB940之间的STP或同轴电缆连接?
    此致,
    感叹号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    惊叹号,
    当然,您可以使用FR-4 PCB跟踪来替换UB947和UB940之间的STP/Coax。 请注意,高速差速器阻抗应控制在100ohm +/- 5 %。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Steven,

    我读了数据表DS90UB947-Q1引脚DOUT0+/-和DOUT1+/-必须与33nF电容器交流耦合,DS90UB940-Q1引脚RIN0+/-和RIN1+/-也必须与之耦合。 如果我使用FR-4 PCB TRACE CONNECT DS90UB947-Q1和DS90UB940-Q1,我是否需要在2个IC之间使用电容器? 我需要多少电容器?

    谢谢!

    感叹号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,需要交流耦合,您可以在UB947和UB940之间使用33nf。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    为了控制模式操作UB947和UB940,我是否可以仅使用I2C配置? 如果不是,如何控制模式UB947和UB940?

    非常感谢。

    此致,

    感叹号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惊叹号,

    您可以通过mode_sel0/1引脚来配置工作模式(请参见模式选择的描述),也可以配置寄存器,通过I2C选择合适的工作模式。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,  

    UB947和UB940之间需要连接多少个电容器交流耦合? 如果从UB947到UB940的迹线长度FPD链路III为15 mm ,我是否需要交流耦合?

    此致,

    感叹号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    在我的主板中,我使用的FR4跟踪是DS90UB947-Q1和DS90UB940-Q1,长度关于15 mm。 我将双通道LVDS转换为CSI-2。 那么,我应该使用哪种模式来控制DS90UB947和UB940?

    非常感谢您的帮助!

    此致,

    感叹号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    由于不活动,我正在关闭此线程。 如果您仍需要任何帮助,请打开一个新的E2E线程,或者您可以回复,这样应该会重新打开该线程。 谢谢你。