This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:38Mhz TXCLKIN谐波产生的辐射问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629635/ds90c385a-radiated-emissions-issues-from-harmonics-of-38mhz-txclkin

部件号:DS90C385A

大家好,我目前使用的是带BeagleBoneBlack (BBB)和7英寸液晶屏的DS90C385A LVDS驱动器。

我遇到了源自BBB并连接到DS90C385A引脚31的38Mhz时钟谐波的辐射问题。

我在IC的每个Vcc - GND输入端都有铁氧体磁珠和去耦合,但LVDS IC的数据输入或数据输出没有过滤。

您是否可以提供应用说明或解决方案来描述要在I/O数据行上实施的筛选。

我尝试了时钟源的铁氧体磁珠,效果很小,所以我假设谐波以其他方式通过系统传播。

在BBB和/或LVDS IC上实施的解决方案将非常有用。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有多种不同的方法可以减少辐射发射。 您在系统上使用哪种电缆? 它们是否屏蔽了STP?

    您是否研究过snlu032a? 请参见第16页的示意图。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Dennis的回复。 从那时起,我进行了一些进一步的调查,发现BeagleBoneBlack (AM3358BZCZ100)存在辐射问题。 对这一论坛的研究表明,许多人都有类似的问题,但似乎缺乏明确的解决办法。 扩频时钟(SSC)已作为潜在解决方案提及,但注意到它不支持DISP PLL核心,而DISP PLL核心是LCD_PCLK的最终来源。 我们非常感谢对这一点的任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否将原理图和结构图发送给我们? 您的数据速率是多少?

    为了减少EMI,以下是几个提示:
    •将TFT边框接地
    •使用扁平电缆铁氧体磁芯(用于FPC/FFC电缆)
    •使用EMI屏蔽箔片和薄膜

    我对BeagleBoneBlack (AM3358BZCZ100)没有太多的经验。

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    问题时钟为38.4MHz,这是源于BeagleBoneBlack (BBB)的LCD_PCLK。

    如果我断开显示屏,排放问题仍然存在,因此我认为在显示屏末端应用任何屏蔽或类似解决方案对该问题的影响有限。

    我认为需要从源头或尽可能接近源头着手解决这一问题。  即AM3358BZCZ100或BBB上的。

    BBB示意图已连接;LCD_PCLK显示在第4页(共11页)。

    非常感谢您的帮助。

    e2e.ti.com/.../BBB-Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    读取线程后,辐射来自BBB。 我同意液晶屏可能没有帮助,因为它不是辐射源。 很难排除并为您提供有关BBB的建议,因为我们没有这方面的经验。

    DS90C385A和BBB连接在一起时,您是否有结构图和原理图?

    您使用哪种电缆和连接器? 是否屏蔽?

    Dennis