This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:指示eMarker电缆连接的寄存器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629974/tps65982-the-register-indicating-emarker-cable-connection

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户想知道TPS6.5982万是否具有与eMarker电缆连接相关的寄存器。

1. 是否有寄存器来检测电缆是否支持eMarker?
2.如果是, 您能否告诉我应该阅读哪个注册表?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0x5F的位-2表示电缆是主动还是被动-有关详细信息,请参阅主机接口TRM的表:3-61。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kumar-san,

    这是非常不清楚的解释。 让我确认一下,以防万一。

    是否通过检测电缆中的Emarker IC来声明寄存器?
    从根本上说,包括均衡器或重新定时器在内的电缆称为"有源电缆"。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San,

    如果电缆未显示Ra,则它不是eMarked -这可以通过0x1A/状态寄存器的位3:1来表示。

    如果电缆显示Ra,它将响应SOP'命令。 电缆的'Expover Identity'响应中的'ProductType'字段将指示电缆是否主动/被动- TPS6.5982万将更新0x5F的位-2以反映此信息。 有关'ID标头VDO'的详细信息,请参阅USB-PD规格表6-29和表:C-2。

    如果您需要其他信息,请告诉我。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-san,我要结束这个主题-如果您对这个主题有其他疑问,请开始一个新的主题,并参考我们当前的主题,以便更好地跟踪它。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kumar-san,

    很抱歉我对此反应缓慢。 是的,此线程应该闭合。
    感谢您的明显解释!

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    请允许我再次确认以下答案是否正确。
    >如果电缆不存在Ra,则它不是eMarked -这可以通过0x1A/状态寄存器的位3:1来表示。

    我的客户认为这是不正确的,因为其中有一个电缆集成的无源Ra,所以不能说Ra与Emarker不对应。

    我认为应该判断SOP是否得到了响应"。
    TPS6.5982万中是否存在用于检测SOP超时的寄存器?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    请问你对此有何评论?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    请问你对此有何评论?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    请问你对此有何评论?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高桥三

    我不确定我是否理解您的顾虑。 以下陈述的含义是什么:
    >>"其中有一根电缆集成的无源Ra,因此不能说Ra与Emarker不对应"

    正如我在上一篇文章中所说,如果电缆未显示Ra,则设备甚至无法与SOP通信。 如果显示Ra,则设备将启动与SOP的通信,并且电缆的'iscover Identity'响应中的'ProductType'字段将指示电缆是否处于活动/被动状态。

    有关电子标记电缆的详细信息,请参阅C型规格的章节-4.9。

    谢谢,此致,
    Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praneet-San,

    我的客户希望确保已连接通过合规性测试的电缆。 为了明确了解电缆的身份,他们认为有必要了解Cable VDO的通信结果。

    通信结果是否存储在设备中的某个位置?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高桥三

    我在上一篇文章中的问题尚未得到解答-希望我的回答能够回答客户的疑问。
    0x49将保留回复'iscover Identity Response from SOP'-参阅TRM文档(@ www.ti.com/.../slvuan1a.pdf)的第46页 以了解更多详细信息。

    -/Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kumar-san,

    抱歉,我忘记回答您的问题。

    他们想要区分有内置虚拟Ra但没有集成eMarker IC的坏电缆。他们 认为所有eMarker电缆都应该暴露Ra for Vconn电源,但仅仅区分这种坏电缆是不够的,因为Ra仅在电缆需要Vconn或不需要时才会显示。

    另一方面,C型规范规定如下所示,因此电缆的"发现身份"响应应该是判断的标准。

    "电子标记的电缆应支持指向SOP的USB Power Delivery Structured VDM Discover Identity命令。"

    无论如何,我可以从RX Identify SOPp寄存器(0x49)获取电缆VDO信息,如下所示。
    感谢您的支持。

    此致,

    Takashi Onawa