This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:请求DS90UB954输出支持

Guru**** 2585405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635019/ds90ub954-q1-asking-for-the-ds90ub954-output-support

部件号:DS90UB954-Q1


大家好,
客户对954有疑问。 如果摄像机模块为DS90UB933 (并行接口10~12位),954能否输出MIPI-CSI2格式?

以REB标记


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,
    是的,UB954只能输出CSI2。CSI-2模式或RAW模式使用串行器映射,例如,如果使用UB913a/933,则设置RAW模式。如果使用UB935/953,则选择CSI2模式。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    DS90UB954-Q1是否可以从4通道输出更改为2通道输出?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    请提供帮助吗?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,UB954可以支持CSI2 I/F的不同通道编号 您可以检查CSI2寄存器设置上的D/s。谢谢。

    此致,

    Steven