This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:颜色偏移

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634491/tmds171-color-shift

部件号:TMDS171

你好。

我们正在使用TMDS171。
我有疑问。
如果将DVI信号输入到TMDS 171,则会导致颜色 偏移。

Q1您是否曾遇到过这样的换色现象?
请告诉我是否有任何对策。
问题2是否有任何简单的操作,例如使用解决方案进行注册设置?

请参阅随附的文档。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../TMDS171.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masazumi

    TMDS171只是一个复位器/复位器,它不处理传输的信息。
    您能否确认通道的交换/极性是否正确? 此选项仅在重新计时器模式下有效。 您是否可以共享dev_func_mode的状态和数据速率?
    请在重新计时器配置中执行双重检查。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    旧金山。

    感谢您的回答。

    您能否确认通道的交换/极性是否正确? 此选项仅在重新计时器模式下有效
    →通道极性禁用。

    您是否可以共享dev_func_mode的状态和数据速率?
    →EVM用作初始值。
    不更改寄存器设置。
    使用EyeScan工具读取附加寄存器设置值
    TMDS时钟:134.25MHz

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TMDS171.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishii-san,您好!

    分辨率更改时,HPD是否会将低切换为高?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    旧金山。

    本公司董事局的情况如下。

    未使用HPD_SNK (未受控)。 它固定为"高"。
    (EVM也是相同的。)

    另外,我们正在使用与HPD_SRC = Open一起使用的板。
    EVM,J1 2-3太短。

    请参阅附件

    您是否了解颜色偏移的原因和测量方法?

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TMDS171_2D00_2.pdfbbbbb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masazumi

    很抱歉我耽误你的时间。
    当您说"当特定信号为输入时,颜色错位很少发生"时,您的确切含义是什么? 这意味着,对于其他类型的输入,您不会遇到相同配置的任何问题?
    我想确认您在这两种情况下是否看到相同的行为(我们的EVM和您的应用程序)? 如果没有,您能否分享该原理图?
    您能否共享EVM跳线的状态?
    当您说"writing "1" to the 0x0A[2]Apply_RxTx_Changes bit works normally (将"1"写入0x0A[2]Apply_RxTx_Changes位正常工作)"时,您的确切含义是什么? 效果消失了吗?
    这种情况只在重新计时器模式下发生?
    请随意分享您拥有的所有信息。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 旧金山

    TMDS 171执行颜色偏移的环境如所附文档中所示。
    它是使用TMDS 171 EVM实现的。

    我正在使用Astro VG - 870。
    您有VG-870吗?

    请查看随附文档以了解详细信息。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TMDS171sys.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masazumi

    我正在检查您的信息,您的意思是将问题的解决方案设置为1以应用_RxTX_Changes吗? 我们没有相同的信号发生器,但我们有另一个信号发生器。 我可以在您的图表中看到您正在接收到EVM的HDMI,是这样吗?
    您能否解释如何从重新计时器模式更改为重新驱动器模式?
    我对音频源(计算机)进行了一项简单的测试,以使其下沉(显示器),我看不到HDMI信号有任何问题。 您是否使用HDMI源测试过此系统? 如果是,您是否遇到相同的问题?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masazumi

    您是否有反馈?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    旧金山。

    很抱歉回复太晚了。
    在这一次出现现象的最后,我与客户进行了交谈。

    今年夏天,由于另一个问题,
    我们将TMDS171的测量设备发送给贵公司,并调查了原因。
    (to:Julie Nirchi-san。)
    是否可以将这次发生的系统设备发送给您并考虑?

    如果不能重现这种现象,我认为调查原因是不会进行的。
    如果可以,您可以通过电子邮件直接联系我吗?

    感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masazumi

    我通过电子邮件与您联系。 让我们继续支持它。

    此致
    弗朗西斯科