This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:CTL引脚相关查询

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630304/tps2549-q1-ctl-pin-related-queries

部件号:TPS2549-Q1

[ TPS2549-Q1 ]引脚相关查询

您好,

您能否帮助支持我的客户的此查询?


<CTL输入电压>:

由于CTLx引脚的输入阈值约为1.3V,因此我的客户将这些引脚与3.3V电源轨绑定。
是否必须将这些内容连接到中?



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenichiro:

    欢迎使用e2e! 我们的工程专家目前正在度假,将于10月9日星期一返回,届时将回答您的问题:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    CTL引脚可以连接到任何高于2V的导轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永强,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉打扰你。
    但我也要在下面确认一下。

    >CTL引脚可以连接到任何高于2V的导轨。
    在这种情况下,是否不需要启动过程?
    如果CTL信号是在电源电压供应给USB 5V (针脚)之前输入的,从操作的角度看是否有任何问题?
    我担心在这种情况下可能会出现通电的情况。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.如果EN针脚连接到VIN, 则可以先为CTL针脚供电,然后为VIN供电。

    2. 如果EN引脚 连接 到外部GPIO, 请在为EN引脚供电之前为CTL引脚和VIN供电。

    如果我回答了您的问题,请单击"验证"按钮,非常感谢。