This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:DS90LV047A和DS90CR216A应用程序问题检查

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR216A, DS90LV047A, DS90CR218A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633698/ds90lv047a-ds90lv047a-and-ds90cr216a-application-question-check

部件号:DS90LV047A
主题中讨论的其他部件:DS90CR216ADS90CR218A

团队,

我的客户想要使用FPGA连接到LCD (RGB666),以下解决方案是否适合客户使用?

如上所示,它们使用DS90LV047A和DS90CR216A,FPGA和DS90LV047A之间的信号为4线LVTTL,DS90LV047A和DS90CR216A之间的信号为4线差分,然后串行信号转换为发送至LCD (RGB666)的并行信号。

为什么客户不在FPGA和DS90LV047A之间使用差分信号,是因为他们需要2.5V电源,IO数量不足,因此他们在此处使用LVTTL信号。 以下是支持需求:

1.如果上述解决方案适合客户使用?

2.如果不是,为什么要使用其他解决方案供客户在此处使用?

此致,

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sulyn,

    它是3个数据+ 4线中的1个时钟信号吗? 您的液晶屏规格是什么? 如果液晶屏符合您的规格要求,则此解决方案是可行的。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    感谢您的支持! 客户使用的液晶屏是24位,但客户只需要18位,因为他们不需要如此 高的精度和颜色,下面是用于检查的液晶屏数据表。 此解决方案是否可以满足他们的要求? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TM035KDH03_2D00_79-V2.3 .pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sulyn,

    320RGB x 240在18位RGB模式下的Fclk频率是多少?

    支持DS90CR216A (从20到66MHz)。 液晶屏规格未显示18位模式下的Fclk。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    感谢您提出重要的意见,请与客户确认,FCLK的频率约为6.5MHz,如下表所示,因此我们是否为该应用提供了推荐的解决方案? 非常感谢!

     

    此致,

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sulyn,

    我们还没有一个可以支持6.5MHz的解决方案。

    您是否考虑对320RGB x 240使用8位RGB模式? fclk为27MHz。

    您是否还研究过DS90CR218A?  最小fclk为12MHz而不是20MHz。

    最重要的是,FPGA通常输出LVDS信号,您的FPGA是什么?

    如果是4线LVTTL输出,它是否支持DS90CR216A的7位序列化方案?

    谢谢!
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sylyn:

    如果您认为此帖子回答了您的问题,请通过下面的验证答案按钮将其标记为已回答。 谢谢!

    Dennis