This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA101:需要使用接口工具将SVF文件转换为EVF2嵌入式文件格式

Guru**** 2584505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635856/scansta101-require-interface-tool-for-conversion-of-svf-files-to-evf2-embedded-file-format

部件号:SCANSTA101
主题中讨论的其他部件:EVF-WORKBENCH-CONVER-SW

大家好,

我们需要 EVF-WORKBENCH-CONVER-SW 将SVF文件转换为EVF2嵌入式文件格式。   但是,不能从TI.com下载。 请帮助我们下载此软件。

此致,

Praveen GD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    随附EVF工作台。snlc002.zipe2e.ti.com/.../snlc002.zip

    此致,
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Dennis的快速支持。 您共享的文件可在Windows上运行。 您是否可以共享在Linux上工作的文件?

    此致,
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    您是否可以共享在Linux上工作的文件?

    此致,
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:

    遗憾的是,我们没有Linux的解决方案。

    Dennis

    附注:如果您认为此帖子回答了您的问题,请通过下面的验证答案按钮将其标记为已回答。 谢谢!