This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI-MIPI解决方案

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633143/hdmi-to-mipi-solution

大家好,

客户想知道我们是否有 一些HDMI-MIPI解决方案?

是否有任何推荐产品或产品组合简介幻灯片? 非常感谢!

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bell:

    我假设客户需要连接MIPI DSI面板。
    遗憾的是,目前我们没有任何输出MIPI DSI协议的桥接解决方案。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您可以使用背面连接的芯片组(连接到DS90UB940的DS90UB949)创建HDMI-to_MIPI CSI转换器解决方案

    此致
    维贾伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijay,

    感谢您的反馈,这也是我们的建议,谢谢!