This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:请求回流配置文件

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633992/tps2511-request-for-reflow-profile

部件号:TPS2511

大家好,Ti'ers,

请共享TPS2511QGNRQ IC的回流配置文件。

我在零件规格中找不到两个零件的回流轮廓。

真的谢谢你。

Redards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jenny:

    让我看看我是否可以为您提供回流配置文件。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jenny:

    根据回流曲线,您是指占地面积吗?

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jenny:

    我要结束这个话题,因为我们有一段时间没有收到您的意见。 如果您遇到相同的问题,请随时重新打开,和/或打开新的线程以解决不同的问题。 感谢您使用TI部件进行设计:-)