This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:超高速SMBus功能的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634940/ds100br410-problem-for-over-high-speed-smbus-function

部件号:DS100BR410
在“线程: LMK0.3318万”中讨论的其它部件

请告诉我DS100BR410的SMBus功能。

数据表描述为10kHz~100kHz,但客户使用的SMBus速度超过100kHz (150kHz)。

在超速SMBus条件下是否有任何异常操作?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    当对该部件进行特征参数设置时,未测试其工作频率是否超过100 kHz,因此,如果SMBus速度超过100 kHz,我们无法保证DS100BR410将正确响应SMBus通信。 DS100BR410可能会以超过100 kHz的速度正确响应,但生产测试无法确保这一点。

    我们建议客户将SMBus速度降低到100 kHz,以便操作在指定的DS100BR410数据表限制范围内。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San

    感谢您的回复,
    另一个问题是,同一I2C总线连接DS100BR410 (100kHz)和另一个设备(400kHz)。
    如果对DS100BR410的命令仅为100kHz (而另一个设备命令为400kHz),则此连接是否没问题?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi - San,

    这可能仍然是一个问题。 由于DS100BR410连接至同一总线,即使主中继器未寻址DS100BR410,它仍会在SCL上"看到" 400 kHz,这可能会导致DS100BR410误读SDA。 为了确保稳定性,是否可以在整个总线的100 kHz下运行?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San

    很抱歉我的回复延迟,

    客户接受100k±1 % 总线。
    在DS100BR410 (10k~100k)和LMK0.3318万 (100k~400k)的情况下,相同的100k±1 % 总线是否正常?
    请让我确认一下,以防万一。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    如果如您所述,SCL线在两个设备上的工作频率均为100 kHz,那么我认为这将不会有问题。

    此致,

    Michael