This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:EVM板...EDID是否存在? 可重新配置的分辨率?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635885/ds90ub925q-q1-evm-board-edid-present-reconfigurable-resolution

部件号:DS90UB925Q-Q1

您好,

在驱动925X EVM的自定义分辨率(如1200 x 1200)方面是否有任何限制? 或者主板上是否有某种EDID可以阻止这种情况?

最佳,

Lina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina:
    唯一的限制是PCLK频率fmax为85MHz。
    板上没有阻止自定义分辨率的EDID。

    此致,