This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:返回损耗和插入损耗的性能曲线

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635004/hd3ss3212-performance-curves-of-return-loss-and-insertion-loss

部件号:HD3SS3212
主题: HD3SS3220中讨论的其他部件

大家好,  

您能否分享 HD3SS3212和 HD3SS3220的回波损耗和插入损耗的性能曲线?

提前感谢。

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi:

    请让我与团队核实一下。 我会尽快回来回答问题。

    谢谢!

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,
    感谢您的回复。
    您能告诉我结果吗?

    谢谢,此致,
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Toshi-San,

    请让我再次向团队索取这些数据。 我会尽快通知您。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi-san,

    表征团队正在对此进行研究,从现在起,数据似乎将在2-3周内可用。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的支持。
    我期待收到数据。

    谢谢,此致,
    Toshi