This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:关于基于ICE6.288万的故障率

Guru**** 2575415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634375/tcan1042-q1-about-failure-rate-based-on-ice62880

部件号:TCAN1042-Q1

大家好,

我需要基于TCAN1042的ICE6.288万的故障率。
是否有计算结果?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junya,

    我正在与我们的可靠性和资格认证工程师合作,为您获取这些信息。 感谢您耐心等待。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junya,

    遗憾的是,我们没有此特定测试标准的故障率数据。 但是,我们有此设备的DPPM数据,您是否需要此信息?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric San,

    我知道没有数据。 我不需要DPPM数据,因为它可以从Web获得。 感谢您的回答。

    此致,
    加藤