您好,
我想确认TI的DP8.3867万数据表令人困惑。
是否在模式1启用了自动协商?
("Autoneg disable N/A"表示启用?)
欢迎提供任何建议。
谢谢!
TS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想确认TI的DP8.3867万数据表令人困惑。
是否在模式1启用了自动协商?
("Autoneg disable N/A"表示启用?)
欢迎提供任何建议。
谢谢!
TS
您好Mitch:
感谢您的善意通知。
通过连接到SGMII接口的TI DP8.3867万 phy芯片,
速度为100/1000M时,链路接通,TX和Rx正常,
在速度10M状态下,链路接通和TX操作正常,但Rx操作不正常。
(在ping操作中,确认另一台设备中的recv增加。)
我还有以下两个问题。
1.在数据表中,有关SGMII功能的说明仅为1000。 是否可以在SGMII状态下与10M通信?
2.请解释10M_SGMII_CFG注册表。 数据表仅包含以下句子。
“需要清除10M_SGMII_CFG寄存器(0x016F)的10M_SGMII_RATE_ADAPT位(第7位)才能启用10M SGMII操作。”
谢谢!
TS
您好Aniruddha:
感谢您的回答。
此外 ,链路连接和通信 以100 / 1000M的速度正常工作。
但是,在10M速度下,只能很好地进行链路连接,但无法进行通信。
10M和100/1000M之间是否存在差异?
软件检查的结果是 ,将速度设置为10M时,如以下日志所示,
TX数据包通常会发出,伙伴设备通常会接收响应数据包,
但不接收RX数据包。
- V5808U
*SWITCH#./phy_read 1 14
phyaddr1 reg14:0.0015万
*SWITCH#./phy_write 1 1 4 0x61 <-将自动NEGO设置更改为速度10M
*SWITCH# OCT 1304:29:29 201792017 系统:MGMT -链路已接通- 10/已满
*SWITCH#
*SWITCH# OCT 1304:29:39 201792017 系统:MGMT -链路断开
2017年10月13 04:29:40 系统:MGMT - Link is up - 10/ full
*SWITCH#
*SWITCH# ping 10.56 .23.111
Ping 10.56 .23.111 (10.56 .23.111) 56 (84)字节数据。
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=1目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=2目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=3目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=4目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=5目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=6目标主机无法访问
-- 10.56 .23.111 ping统计数据--
传输7个数据包,接收0个,+6个错误,100 % 数据包丢失,时间6030毫秒
,管道3
*SWITCH# ifconfig管理
MGMT 链路加密:以太网 HWaddr 00:D0:CB:9D:28:72
iNet addr:iNet 10.56 .30.11 255.255 Bcast:iNet .255.255 Mask:INet.10.56 0.0
运行多播 MTU的UP广播:1500 度量:1
RX数据包:15错误:0丢弃:0溢出:0帧:9
Tx数据包:24错误:0已丢弃:0溢出:0载波:0
冲突:0 queutxelen:1000
RX字节:1482 (1.4 KiB) TX字节:1512 (1.4 KiB)
基本地址:0x8000
*SWITCH# ping 10.56 .23.111
Ping 10.56 .23.111 (10.56 .23.111) 56 (84)字节数据。
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=1目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=2目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=3目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=4目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=5目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=6目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=7目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=8目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=9目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=10目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=11目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=12目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=13目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=14目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=15目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=16目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=17目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=18目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=19目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=20目标主机无法访问
来自10.56 .30.11 ICMP_Seq=21目标主机无法访问
-- 10.56 .23.111 ping统计数据--
传输24个数据包,接收0个,+21个错误,100 % 数据包丢失,时间2.3127万ms
,管道3
*SWITCH# ifconfig管理
MGMT 链路加密:以太网 HWaddr 00:D0:CB:9D:28:72
iNet addr:iNet 10.56 .30.11 255.255 Bcast:iNet .255.255 Mask:INet.10.56 0.0
运行多播 MTU的UP广播:1500 度量:1
RX数据包:15错误:0丢弃:0溢出:0帧:33
Tx数据包:48错误:0已丢弃:0溢出:0运营商:0
冲突:0 queutxelen:1000
RX字节:1482 (1.4 KiB) TX字节:2520 (2.4 KiB)
基本地址:0x8000
*SWITCH#
欢迎提供任何建议。
TS