This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:Vcc的输出问题:0V条件

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633572/sn75dp139-output-problem-for-vcc-0v-condition

部件号:SN75DP139

当SN75DP139的Vcc:0V条件下,TMDS数据针脚(输出_d1~输出_d4)电源电压时,是否没问题?

环绕式电压是否可能造成损坏?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止输出端子引脚的电压高于Vcc + 0.3 V。

    电压越高,电流将通过ESD保护二极管流向Vcc,Vcc可以为芯片供电,并且可能会烧坏这些二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens-San

    感谢您的回复;

    是否有针对绕线电压的参考结构?
    关于应用,客户将使用PC和显示屏电缆(电源)始终打开以用于实际使用案例。

    如果不现实,下面的其他对策是否正确?
    ①At先打开电脑电源,然后再打开显示器电源。
    ②At首先,PC通电,然后连接DVI电缆。
    ③Use监视器用于防止缠绕电压。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的"典型应用"显示可以将OUT Dx引脚连接到电缆。 图22似乎暗示Vcc没有ESD保护二极管,而是Zener二极管(不管Vcc的实际级别如何,它都能工作)。

    至少4 V的绝对最大额定值更有意义,其他设备(如SN75‍DP126,TMDS‍261B或TDP‍158)没有与Vcc相关的最大电压。
    因此我怀疑 绝对最大额定值表中的此条目不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens-San

    我从客户那里获得了更多信息。
    正常或异常操作取决于显示屏。
    是否存在显示条件? 或者,SN75DP139的使用案例中是否没有建议显示?
    如果有类似的情况,请告诉我。

    参考案例如下:
    ・RTD234WLM (Mitsubishi)⇒正常操作
    ・IPCD076A (东芝)⇒一个输出(红色)是压降,显示屏有点暗。
    ・LCD-AD222EB (I/O数据)⇒电压波形为方波,但显示正常。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75DP139应可与任何DVI/HDMI显示器配合使用。

    视频数据以数字方式传输。 如果传输有任何问题,某些随机像素将会出现乱码,或者显示屏根本无法检测到源。 如果一种颜色关闭,或者显示屏太暗,则表明显示屏本身的像素处理存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens-San

    很抱歉回复延迟,

    两次更新;
    ①the其他显示器的使用案例,显示不工作。
    ②A几年的模型没有出现这些问题,但今年的模型出现了很多次。

    关于SN75DP139,是否有任何修订更改?
    (特别是环绕式电压点)

    此致,
    Satoshi