This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:推荐占地面积

Guru**** 2674195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1, TPD1E05U06, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631573/tpd1e05u06-q1-recommended-footprint

部件号:TPD1E05U06-Q1
主题中讨论的其他部件: TPD1E05U06TPD4E05U06

您好,


我一直在寻找一款低容量电视来提供3G SDI视频信号,我认为TPD1E05U06-Q1可以满足我的需求。

但是,我对示例布局的占地面积有疑问。 电极片的宽度似乎很大。 这真的是你推荐的吗? 我想使用IPC高密度封装来减少电极的影响,因为地面可能会有一个小切口,但如果数据表中有封装,我需要证明我所做的任何更改都是正确的。

此致,

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien,

    我在数据表中没有看到我们指定了TPD1E05U06的布局。 这是DPY封装中的单通道设备,与标准0402封装相同,这意味着您可以使用正常的0402脚本。

    数据表中的布局示例适用于TPD4E05U06。

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我所看到的足迹是在非汽车等效物中,我应该已经指出了这一点。 我将使用正常的0402,然后感谢您的回复。

    此致,

    Adrien