This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130测试失败

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632551/sn75dp130-sn75dp130-test-fail

部件号:SN75DP130

大家好

               我们在系统上使用DP130,但DP phy测试始终失败,您能 就此问题提供帮助吗? 请检查我 的附件文件,谢谢muche2e.ti.com/.../DP130-test-fail.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DP-SCH.pdfHi先生

         文件是循环的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kerr

    我们正在处理您的信息。 感谢您的耐心等待。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kerr

    我们仍在进行这项工作。


    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    您是否对此问题有任何建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr

    您是否正在使用链接培训或i2c配置DPCD寄存器? 失败看起来是微不足道的,您是否尝试过多个主板,它们的行为是否都相同?

    如果使用i2c,您是否尝试写入到增强位以查看是否有帮助?  


    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

                 所有PCB都有相同的问题。 我们没有使用I2C控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这已通过直接电子邮件支持进行处理。

    提出的建议包括:
    1-更改升压位-这是通过I2C完成的(不可能用于此特定的实施,因为此处不使用I2C控制)
    2-改进PCB布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jorge

          我使用了I2C设置15H,请检查 我的附件filee2e.ti.com/.../15H.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr

    我从当地FAE了解到,当地测试机构目前已完全通过DP130,请您确认吗?

    谢谢

    David