This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:TPD1S514-1

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1S514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635387/tpd1s514-tpd1s514-1

部件号:TPD1S514

应用程序关注的是USB汽车环境保护- 特别是拖转起动和卸载保护。

您能否告知我们:

是否列出了TPD1S514 -1 UL和CB?

什么是TPD1S514-1:未定义或打开的故障模式?

TPD1S514-1 EIC 6.1万-4-5电涌规格:

  • TI对6.1万-4-5 100V5100V规格:42欧姆的串联电阻使用什么型号?
  • Vbus_con:的夹持电压是多少(如数据表图8中所示)?
  • 在TPD1S514数据表的8.3 章节中,说明了900W的值:这是8/20uSec值吗?
  • 浪涌保护的额定能量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arne,
    感谢您提出TPD1S514的问题,我们将尽快进行检查并回复您。

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arne,

    TI对6.1万-4-5 100V5100V规格:42欧姆的串联电阻使用什么型号?

    以下是TI IEC 6.1万-4-x测试的链接: www.ti.com/.../slva711.pdf

    Vbus_con:的夹持电压是多少(如数据表图8中所示)?

    数据表仅指定钳位电流最大值为30A。  未指定夹紧电压。


    在TPD1S514数据表的8.3 章节中,说明了900W的值:这是8/20uSec值吗?

    请参见 此处的TI IEC 6.1万-4-x测试的链接: www.ti.com/.../slva711.pdf

    浪涌保护的额定能量是多少?

    数据表中没有提到能源等级,因此我无法说明此请求的值。