This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ISO5851:并行IGBT驱动,符合ISO5851标准

Guru**** 2693925 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635113/webench-tools-iso5851-parallel-igbt-drive-with-iso5851

部件号:ISO5851

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

亲爱的先生!

我们 使用 Semikron IGBT - Semix604GB12类型。 它具有(包含) 4个IGBT,带有独立的4栅驱动G_E连接-我们在 所有 IGBT上使用分布式驱动电阻器(闸时为2/3*R,发射器时为1/3*R)。

我们希望 在并行连接中使用提及的IGBT。

我们为您的参考设计- TIDUC70a提供ISO5851驱动程序。

您是否有建议或研究-我们如何修改电路-它如何驱动2*4->8个电路? IGBT?

此致:Jenő Csizmazia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jenő

    我是该设备的应用工程师,将与您一起解决您的问题。

    我搜索了IGBT模块SEMiX604GB12,显示的唯一 结果 是半桥模块(双IGBT模块)。  我的理解是否正确?

    4个IGBT是否平行? 或者它们是全桥配置。

    此致,

    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mateo:

    感谢您的重播和帮助。

    我们由Semix604模块制成一个完整的3相逆变器(应用于模块中的3个)

    在此应用中,我们使用共享电阻驱动IGBT -请参见  随附文件)

    我们希望增加逆变器的输出电流,并希望直接并联连接2个模块(2个模块/相位-应用6个模块) 请参阅您的参考设计: TIDUC70A -在第2页上。

    此致:Jenő

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jenő:

    如果您要放置这些模块,我建议您执行以下操作:

    1.确保模块的布局是对称的。 确保轨迹长度相同,以避免正时和浇口驱动强度不匹配。 确保每个栅极都有自己的栅极电阻器,其值应较小。

    2.确保存在针对负面反馈的发射器阻力。

    3.包括共模扼流圈以防止共模电流。

    此致,
    Mateo