This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:与DS90UB914A/934/964兼容

Guru**** 2542880 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631156/ds90ub953-q1-the-compatibility-with-ds90ub914a-934-964

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB960-Q1DS90UB954-Q1

大家好,

我已经 查看了发布的数据表。

 在数据表的顶部,其写法如下:

与DS90UB954-Q1和DS90UB960-Q1脱分子兼容。

在11.2 1相关文档一节中,指定了以下参考文档。

 DS90UB953和DS90UB914/934/964的DVP兼容模式(SNLA270)

但是,SNLA270似乎有断开的链接,我无法查看。

DS90UB954能否与DS90UB914A/934/964连接?

我可以获得SNLA270吗?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,953可以在DVP兼容模式下与其它去序列化器一起使用。 SNLA270正在定稿,不久将发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Planiappan-san,

    感谢 您的回复。

    物料在最终确定后何时发布?

    由于我们亦正考虑与现有系统合并,我们希望尽快确认。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Planiappan-san,

    此问题是否有任何更新?
    我想知道您计划何时完成。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki-san,

    该报告目前正在出版中,应在下周晚些时候上网。

    此致,
    Mandeep