This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:即使CDA#,CDB#针脚状态更改,也不会发生中断?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C752C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635717/tl16c752c-no-interrupt-occur-even-if-the-cda-cdb-pin-state-changed

部件号:TL16C752C

您好,

我们在产品中采用了许多TI的UART。
我们要确认这些UART中的数据载波检测(DCD,CD)引脚中断。

PC1.6552万D数据表(第11页左下角)对DCD引脚的行为进行了以下说明。

-注:只要调制解调器状态寄存器的DCD位改变状态,如果启用了调制解调器状态中断,就会产生中断。

从本注释中,我们假定在启用调制解调器状态中断时,每次DCD信号更改时间都会发生中断。


TL16C752C数据表(第4页上的RIA#,RIB#引脚说明)具有以下说明。

-如果启用了调制解调器状态中断,则这些输入引脚上的从低到高转换将生成调制解调器状态中断。


对于 CDA#,CDB#引脚,无论何种类型,TL16C752C数据表都没有类似的描述。
由于这些原因,当RIA#,RIB销的状态发生变化时,会发生中断。
但我们假设即使CDA#,CDB#针脚状态发生变化,也不会发生中断。
我们已向采用TL16C752的产品确认,但即使CDA#,CDB#针脚状态发生更改,也不会发生中断。

我们对TL16C752C有一些疑问。

问题1. 即使CDA#,CDB#针脚状态发生更改,也不会发生中断?
   您能否确认我们的理解是正确的?

问题2. 如果您对问题1的回答为"否",您会告诉我们该如何做吗?
   (我们应该为TL16C752C设置一些附加设置?)

问题3. 如果您对Q1的回答为"是",您是否知道该设备可通过更改CDA#,CDB#的引脚状态(按引脚与TL16C752C兼容)来生成中断?


感谢您的参与和考虑。

此致,
Toshiyuki Maekawa,Advanet Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maekawa-san,

    我认为您认为不会发生中断是正确的,但我需要更多的时间才能确认100 %。 本周晚些时候,我将与您联系,提供更多信息-很抱歉,这需要一些时间。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    感谢您的及时回复。
    我们已了解您在上一封邮件中描述的事项。
    我们期待着对你的报告采取后续行动。

    感谢您的参与和考虑。

    此致,
    Toshiyuki Maekawa,Advanet Inc.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maekawa-san,

    我可以确认/CD1和/CDB状态更改不会导致调制解调器状态中断。 中断仅根据CTA,DSR,RI,DCD中的更改生成。 我正在检查是否有其他更换设备具有此功能。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    非常感谢您的及时回复。

    我们了解您的确认,即/Cda和/CDB状态更改不会导致调制解调器状态中断。
    在第二句中,中断触发是否表示/RI,/DSR,/CTS? (不带/CD?)
    我们期待再次收到您的信息。

    感谢您的参与和考虑。

    此致,
    Toshiyuki Maekawa,Advanet Inc.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maekawa-san,

    很抱歉我方面的延迟。 我想再检查一下与TL16C752C相关的一件事,因为尽管我之前有评论,但我相信在某些配置中可以生成此中断。 请仔细检查MCR[3]和IER[3]是否都设置为1? MCR[3]应指示CD针脚状态的变化,而IER[3]应允许调制解调器状态更改导致产生中断。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    非常感谢您的回复。

    我们与客户讨论了此问题。
    因此,我们决定采取另一种解决办法。
    很抱歉,我们没有与您联系。
    我们非常感谢您的友好合作。

    感谢您的参与和考虑。

    此致,
    Toshiyuki Maekawa,Advanet Inc.