This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913A-Q1

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635278/ds90ub913a-q1-ds90ub913a-q1

部件号:DS90UB913A-Q1

在我们的产品中,摄像机端有913台设备,系统端有914台设备。  

大多数摄像头和系统都能正常工作,但我们有两块914板和一块913板出现故障。 特定的913和914主板在配对时出现故障,但在与其他913和914主板配对时正常工作。

问题是I2C通信随机停止工作。  

锁不会丢失。

范围跟踪包括:

黄色:913数据
蓝色:913时钟
粉色:914个数据
绿色:913时钟

重置系统可解决下一个故障问题。

POC电压为12伏,由914板上的升压电路产生。

POC在具有相同电路的两块板上提供。

我在两个板上用铁氧体替换了R17,但没有解决问题。

我为POC电路增加了更多的电容,但这并没有解决问题。

是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    您是通过检查LED还是探测来检查锁。

    您是否能够在I2C发生故障时进行检查,
    -lock较高(通过探测锁定输出信号)
    -PCLK频率有效

    SDA/SCL线路上的上拉电阻值是多少?

    查利蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charley

    我用范围探测锁,注意到没有转换。 锁定始终有效。

    我们在913上使用时钟方法,913在引脚18 (CLKIN)上接收振荡器生成的时钟,并向引脚17 (CLKOUT)上的传感器提供时钟。 在此模式下,PCLK不用于913计时。 我们使用此时钟模式是因为传感器PCLK在垂直同步期间是空白的。

    我们在913和914 I2C上使用4.7K欧姆上拉。 两种器件上的I2C时钟频率为100kHz。

    我们观察到的其他一些情况:

    BIST未失败。

    如果913和传感器由外部电源供电,I2C接口不会出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已移至电子邮件讨论