This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913没有输出

Guru**** 2563410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632269/ds90ub913a-q1-ds90ub913-has-not-output

部件号:DS90UB913A-Q1

尊敬的TI工程师:

在我的项目中,我使用ds90ub913作为串行器,信号路径是CVBS -->tw9912视频解码器-----CCIR656(8位data+HSYNC+vsync+pclk)-->ds90ub913

我将ds90ub913引脚pdb设置为高逻辑,模式引脚具有10kohm上拉100kohm下拉,pclk从tw9912开始,信号可以探测到ds90ub913引脚(DATA & HSYNC&vsync &pclk (54MHz/27MHz));

但我无法在ds90ub913引脚(DOUT+ DOUT-)获得输出,我是否错过了一些东西,请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,请将UB913a连接到解串器,然后您应该会得到输出。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未连接到ds90ub914,则ds90ub913没有信号输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有任何系列,我在ds90ub914 rin引脚处发现了该信号,为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1.如果未连接任何脱焊机,则未配置UB913工作模式;
    2.如果未连接系列,UB914a处的输入信号应为噪声和背信道信号。请捕获信号以进行分析。

    此致,
    Steven