This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-问题1:阻止948 LVDS输出

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632193/ds90ub948-q1-block-the-948-lvds-output

部件号:DS90UB948-Q1

大家好,

当947与948配对时,我能否阻止948 LVDS输出信号,但同时保持GPIO直通输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery:

    请参阅UB948 d/s中的寄存器0x28,它可以在启用控制信号时禁用视频数据。

    从串行器到解串器,GPIO的方向是什么? 谢谢。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    感谢您的回复,我将尝试使用0x28注册。

    GPIO方向是从SER到节能,方向是否重要? 如果我禁用节能侧的视频输出,从节能到SER的GPIO方向如何?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于正向通道(从串行器到串行器),GPIO和视频都映射到串行链路。从串行器到串行器,GPIO通过反向通道进行通信。您可以在my.ti.com上查看FPD链路大学培训。谢谢。

    此致,
    Steven