This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:用于中继器模式的DS90UB925 / DS90UB926

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1, DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632755/ds90ub925q-q1-ds90ub925-ds90ub926-used-for-repeater-mode

部件号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB926Q-Q1

您好,先生  

下面是我们的系统方框图和图片  

我们将DS90UB925/926设置为中继器模式,但到目前为止无法正常显示  

1.您对此问题有何建议  

2.您可以看到我们的结构是DS90UB925/926板载,没有任何电缆,我需要打开中继器模式吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiao,您好!
    1.您是否可以逐步检查? 例如,您能否尝试左侧UB925和UB926,是否有效?
    2.对于中继器模式,从结构图中,右侧UB926至3件UB925应在中继器模式下工作。 请参阅D/s描述第33/34页,I2C链路可以工作吗?
    //////////////////////////////////////////////////////////
    8.4 .4.1 中继器连接
    对于图22,中继器需要接收器和每个发射器之间的以下连接:
    1.视频数据–连接PCLK,RGB和控制信号(DE,VS,HS)。
    2. I2C–连接SCL和SDA信号。 两个信号都应通过4.7 kΩ Ω 电阻器上拉至VDD33。
    3.音频–连接I2S_CLK,I2S_WC和I2S_DA信号。
    4. IDX引脚–每个发送器和接收器必须具有唯一的I2C地址。
    5. MODE_SEL引脚–所有发射器和接收器必须设置为中继器模式。
    6.中断引脚–将DS90UB926Q-Q1 INTB_IN引脚连接到DS90UB925Q-Q1 INTB引脚。 信号必须为
    已拉至VDDIO。

    此致,
    Steven