This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:要求电缆连接DS90UB953-Q1EVM和DS90UB954-Q1EVM

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631197/ds90ub953-q1evm-asking-for-the-cable-to-connect-ds90ub953-q1evm-and-ds90ub954-q1evm

部件号:DS90UB953-Q1EVM

大家好,
Cusotmer具有953和954 EVM。 他们希望连接这两个EVM。
您是否有用于连接这两个EVM的推荐电缆?
在哪里可以购买电缆?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,
    你可以使用来自Rosenberger,Leoni等公司的FAKRA同轴电缆,S参数应该符合d/s的要求。谢谢。

    此致,
    Steven