This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:断电顺序

Guru**** 2563410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635739/sn75dp130-power-down-sequence

部件号:SN75DP130

您好,

我们的客户使用SN75DP130SS,对断电顺序有疑问。

从Assert RSTN删除VCC需要多长时间?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki

    请查看数据表的第5页,查看推荐的工作条件以及图34。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francisco:

    感谢您的回复。
    我检查了数据表。 我了解开机顺序。
    关于断电顺序,仅提到"在VCC删除之前断言RSTN "。
    断言RSTN与VCC取药之间的间隔如何?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki

    没关系,只需按照顺序操作即可。 我还建议您查看9.3 .1小节。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francisco:

    感谢您的回复。
    我检查了数据表上的9.3 Tm1小节。
    我想确认你说的"没关系"。
    当客户使用外部电容器控制的RSTN时,不可能
    在VCC删除之前断言RSTN。 因此,同时断言RSTN和VCC删除并不重要。
    我的理解是否正确?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki

    是的,是的。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francisco:

    非常感谢。

    谢谢!
    Naoki Aoyama