This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:设备状态/行为与Vcc

Guru**** 2573605 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633024/tcan1042-q1-device-state-behavior-vs-vcc

部件号:TCAN1042-Q1

您好,

TCAN1042-Q1的工作VCC范围是4.5 至5.5 V,而UVVCC欠压检测阈值略低于该阈值。 当VCC超出建议的操作范围且保持在UVVCC阈值以上时,设备的行为如何? 问题询问下图中的黄色区域。

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yokota-san,

    我们将尽快回复您。

    此致,
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yokota-san,

    感谢您的问题和图表;只有一个注意事项,VCC的绝对最大值为7V,最小值为-0.3V。

    现在,如果我理解正确,您正在尝试在 使用超出建议范围的VCC时将UVcc保持在阈值以上。

    在这种情况下,我认为设备仍在工作,能够发送和接收数据,但其规格可能超出数据表中显示的典型/标称值。 即,电气特性,例如高电平或低电平输入电压,高电平或低电平输出电压,与驱动器和接收器相关的所有参数都很可能超出指定值。 由于这些值超出范围,切换特性也将超出指定值;较低的电压和电流将导致较慢或较高的传播延迟。

    提醒一下,您知道此设备在电源端子上具有欠压检测功能。

    如果VCC > UVcc,则设备通常使用其总线输出来镜像TXD,而RXD则镜像总线状态(如果CAN显性,则低;如果CAN隐性,则高)。

    如果VCC < UVcc,则设备将进入保护模式,总线输出和RXD都显示“High Impredance”(高映像)。

    如果您有特定的工作点或需求,请告诉我。

    此致,

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian-San,

    感谢您的反馈和对我的图片的更正。 我已发布更正后的内容。 仅供参考。

    仅需注意,我不会故意将VCC保留在问题范围内,但我正在研究VCC意外落在范围内并停留在该范围内的案例。

    此致,
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yokota-san,

    我很高兴你的学习。 如果我能以任何其他方式帮助您,请告诉我。

    谢谢,顺祝商祺!
    Adrian