This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:输出负电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633313/uln2003a-negative-voltage-of-output

部件号:ULN2003A

您好,支持成员,

ULN2003A输出在关闭时出现负电压峰值。

此负电压峰值可接受多少电压电平和电阻?

此致,Hirotaka Inoue  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka Inoue,您好!

    您能否提供有关负电压峰值的更多信息? 从收集器到COM的内部回扫二极管应能够处理任何负电压瞬变。 您驾驶的是哪种类型的负载?

    您也可以尝试在输出上添加外部肖特基二极管,以防止负负负极欠压。 如数据表第12页所述,"收集器-发射二极管是寄生结构,不应用于导电"。

    如果您有任何疑问,请告诉我,
    黄国章
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄国章,您好!

    感谢您的建议。

    负载是感应式继电器。

    数据表未显示绝对最大额定值的负电压。
    如果我们使用从发射器到集电极的外部二极管来获取负电压,ULN200A是否允许外部二极管VF (0.5V)的负电压?

    此致,H.Inoue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H.Inoue,您好!

    正确,数据表不包含负电压额定值。 我会询问我的团队,看看我们能否得到答案。 我们的大多数低压侧开关的额定电流为-0.3V (绝对最大值)

    您遇到了什么负电压水平? 如前所述,内部回扫二极管应能够处理负瞬变。 如果瞬时电流消耗是一个问题,串联电阻器也会有帮助。

    外部肖特基应从输出连接到GND。 ULN2003已经具有一个从发射器到集电极的内置二极管,用于负电压。

    谢谢!
    亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur San:

    感谢您的回答。

    此致,H.Inoue