This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB913A-Q1的连接

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631479/ds90ub954-q1-the-connection-for-ds90ub913a-q1

部件号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB913A-Q1

我想确认DS90UB954-Q1和DS90UB913A-Q1的连接。

在这种情况下,我们是否可以将DS90UB913A-Q1 (913A P21的数据表)的外部振荡器模式用于DS90U954-Q1?

在数据表P139中,有说明;带有DS90UB913A-Q1的传感器模块需要本地参考时钟   

我无法理解摄像头模块的本地参考时钟。

此致,

Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否可以显示要使用的结构图?
    UB913A数据表中也没有第139页? 你能仔细检查一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用913A时,不能使用954背信道的时钟参考。 必须为DS90UB913A-Q1数据表中描述的成像仪或外部CLK模式的PCLK配置913A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Liam-san:

    感谢您的回复,很抱歉我的回复迟到了。

    客户检查了它,但他们无法通过fot I2C进行路径。

    我了解customer.e2e.ti.com/.../Book1.pdf的日志和概念

    e2e.ti.com/.../test_5F00_DES_5F00_954_2D00_913_2800_set_5F00_i2c_2C00_Port0_2900_.txt</s>2900

    我认为他们为模式设置了电阻器并去耦电容器,他们可以做到。

    DS90UB954-Q1的寄存器是否有任何设置用于连接DS90UB913A-Q1?

    此致,

    Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,结构图看起来正确。
    DS90UB954应设置为RAW12 HF模式以正确接收输入。 这可以通过模式引脚或编程寄存器0x6D来完成。 请参阅954数据表中的表1