This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:在Pararell输出数据上扩频??

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635809/ds90ub914a-q1-spread-spectrum-on-pararell-output-data

部件号:DS90UB914A-Q1

[ DS90UB914A-Q1 ]根据Pararell输出数据扩频?

您好,

您能帮我弄清楚DS90UB914A-Q1的辅助输出数据是否也执行扩频(如果已启用)吗?

根据我的理解,扩频功能主要用于时钟输出,以降低输出时钟频率的峰值能量。
但是,如果我查看DS90UB914A-Q1的数据表,则会显示如下信息。



这是否意味着扩频会影响parrell输出数据?

提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    SSCG应同时影响时钟和数据。 数据需要使用SSCG锁定到时钟的正确边缘。 数据不需要其他设置,因为这是由处理器在内部完成的。  


    查利蔡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在回复后发现您修改了您的回复。
    如果您能查看下面我的回复,我们仍不胜感激。




    您好,Charley,

    感谢您的参与。 请仔细检查您的设计吗?
    即使PCLK是SSCGed,我们仍然有一个半重复数据输出,这些输出具有同相转换。

    如果数据表中的说明有效,则应 使用SSCGed PCLK翻转显示parrell输出数据。


    此外,您能否查看以下表示我对SSCG的理解的图纸?
    这将有助于其他工程师了解此功能。



    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查利

    您可以查看上面我的回复吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我同意您的图纸。
    如果我理解您的问题是正确的,那么有一个并行数据输出不是SSCGed。 您能否指出它是哪种输出?

    查利蔡