This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:某些Windows PC在使用TUSB1310A的活动USB 3.0 设备上出现启动问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635006/tusb1310a-some-windows-pcs-have-boot-up-issue-with-active-usb-3-0-device-using-tusb1310a

部件号:TUSB1310A

支持路径:/产品/开发和故障排除/在论坛中搜索我的问题/

各位专家,您好!

我在USB设备设计上使用TUSB1310A,这是一种活动设备。 我遇到了PC启动问题。

我将TUSB1310A与Altera (英特尔) FPGA和USB IP内核配合使用。

我观察到,当我通过USB 3.0 I/F将我的设备连接到处于活动状态的开机状态的电脑时,Windows PC启动持续时间较长 某些PC正常,启动后会立即完成大约30秒。 长启动时间意味着5分钟至40分钟。持续时间取决于每位PC制造商/类型。

我使用USB协议分析器检查了USB信号,发现了大量连续的不必要事务,ping (从主机)和NAK (从我的设备)。 但是,当我在PC启动期间检查TX_DATAx和RX_DATAx时,我发现没有信号或信号更少,因此在FPGA中TUSB1310A和IP内核之间没有数据事务。

看起来TUSB1310A自动回复NAK。   

迁移到Windows显示器后,没有问题。 界面流畅。

有人有什么想法吗? 在我将TUSB1310A与另一个活动设备配合使用后,我没有发现这种问题。 我使用了另一个USB IP核心,因此我当前的IP核心设置可能存在一些设置问题。   

此致,

Tetsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tetsuya,

    请注意,不建议将TUSB1310A用于新设计。

    您能否提供显示PC启动过程中活动的协议分析器跟踪? (在管道/ULPI接口上没有活动时发生)。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jorge,

    感谢您的快速响应。

    我附加USB分析器的一些快照。 我在这个字文件中描述了我的一些观察内容。

    此致,

    Tetsuya

    e2e.ti.com/.../Continuous-PING_5F00_NAK.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚向设备设计师确认了。 TUSB1310A是严格的ULPI和/或管道PHY。 没有内置USB核心协议,这意味着IT无法知道何时或如何响应任何请求。 如果它确实自动作出反应,就会有问题。

    波形是有关的。 当总线闲置时间超过4毫秒时,为什么设备不挂起? DFP是否发出背对背重置?

    如果发生DP/DM通信时ULPI接口实际上处于非活动状态,我认为您可能会有另一个USB设备切换到此USB链接。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    对于这种性质的新设计,建议使用哪一部分?  (FPGA到USB 3)

    -Jamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    澄清根本原因,我移除了所有其他USB设备,包括USB鼠标和键盘,但我仍观察到PC启动缓慢。 当我拔下设备的USB连接器时,PC将立即启动。

    我们的开发团队已经检查了USB IP核心设置,发现判断DP的一些时间可能是相关的。 我们正在努力争取最佳时机。

    此致,
    Tetsuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Weatherbee,

    遗憾的是,没有直接替换TUSB1310A的产品。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tetsuya,

    感谢您告知我们。 感谢您的反馈。

    此致,
    豪尔赫