This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:为STP电缆操作配置DS90UB953/DS90UB954

Guru**** 2465270 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633315/ds90ub953-q1-configuring-ds90ub953-ds90ub954-for-stp-cable-operation

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1

您好,

我们设计了一个系统,该系统使用串行器/解串器对DS90UB953/DS90UB954通过FPD链路传输传感器数据。

芯片通过STP电缆连接,我们希望使用全带宽传输60fps的全高清。

串行器的IDX配置由硬件设置为IDX1 (I2C 8位地址0x30)。 我想这是同轴模式,因为系统在通电后会启动此模式。 虽然我们使用STP电缆,但在30fps (半带宽)下通信正常。

当我们尝试将串行器和反序列器的模式设置为STP (通过I2C,首先是串行器)时,传输会失去外观,并且没有检测到FPD3_CLK (请参阅下面的寄存器设置)。

是否可以在正在运行的系统中切换电缆模式? 如何将IDX配置设置为STP模式,串行器数据表中没有指示(第21页的表8)?

谢谢,此致,

Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rolf:

    您提供的注册设置未显示在帖子中,请再次分享吗?

    在当前硬件设置方面:
    1) 确保DOUT-(用于DS90UB953)和Rin -(用于DS90UB954)上的50Ω Ω 端接均已移除。
    2) DS90UB953的DOUT±和DS90UB954的Rin±上的耦合盖的值是多少?
    3) 是否有POC网络连接到DOUT±或Rin±?

    此致,
    Mandeep Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mandeep,

    将序列化器切换到STP模式后,我将获得以下反序列化器寄存器设置:

    1)不存在外部硬件终端,DOUT-和Rin -都不存在。

    2) Rin和DOUT的耦合盖值分别为15nF和33nF。

    3)有一个POC网络,通过Coilcraft扼流圈KA499-AL向解串器注入电力。

    虽然我们使用STP电缆,但我们实现了在18 m 长度上以2Gbps的速率传输数据。 我们需要在11 m 的长度上以4Gbps的速率实现稳定的数据传输。

    此致,

    Rolf Casper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rolf:

    您是否通过使用STP的POC为Deserializer提供电源? 建议删除POC网络,因为STP不支持该功能。 即使您不使用它来为解串器供电,它仍可能导致传输出现问题。

    您是否有任何背信道和前进信道的波形?

    此致,
    Mandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mandeep,

    为了了解我们的要求,我将尝试解释系统架构。

    该系统由一个立体摄像头单元和一个控制单元组成。 立体摄像头装置包含2个传感器,每个传感器连接到一个串行器。 传感器数据通过单根屏蔽电缆传输至控制单元,该电缆由2对双绞线组成,使用4针Rosenberger连接器。 控制单元包含2个反序列化器,每个反序列化器都从1个序列化器接收数据。

    摄像机装置必须通过单个FPD链路电缆远程供电。 我们所做的是,我们向反串行器1的Rin处的一对双绞线注入12伏电源,向反串行器2处的另一对双绞线注入GND (参见下面的方框图)。

    正如我理解您的消息,完全不支持通过STP供电。 那么,是否有任何方法可以通过同一条电缆传输电力和数据?

    此致,

    Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rolf:

    如果不支持,我想说的是,我们没有使用STP对该部件进行验证或测试。 如果我理解正确,您是通过一对双绞线上的RIN+和RIN-为串行器提供电源,而另一对双绞线上的接地? 如果是这样,这将是正确的配置。 如果仅为RIN+供电且RIN-接地,则会出现问题。

    我注意到DS90UB954-Q1寄存器0xB8 = 0x88,这表明您已将解串器设置为接受外部时钟,但我的理解是您提供的是25MHz参考时钟。 您可以尝试模式4吗? CSI-2 Synchronous Back Channel并再次提供寄存器设置。

    再次阅读前面的文章,我注意到您正在对串行器进行编程以将其放入STP。 通常,仅硬件更改就足以将部件置入STP模式。 您是否还能提供DS90UB953-Q1的寄存器设置?

    此致,

    Mandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mandeep,

    我将带式电阻 器更改为模式4,但没有变化。

    我获得以下寄存器设置:

    串行器DS90UB953

    解串器DS90UB954

    串行器仍处于同轴模式。 只要将串行器配置为STP模式(将寄存器0x03设置为0x80),就不再能通过I2C访问它。

    此致,

    Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rolf:

    那么您仍然无法接收来自传感器的数据吗? 寄存器显示您正在接收有效的锁。

    寄存器0x03将显示同轴电缆,因为您处于模式4;但是,您仍然可以在STP中传输数据。 是否可以将寄存器0x03保留为默认值并检查是否正在接收数据?

    此致,

    Mandeep Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mandeep,

    确实,我可以使用更改的设置从串行器接收数据。 但我的行为与使用同轴模式相同。 使用2Gbps,它可以使用15 m 电缆长度。 使用4Gbps时,它只能使用短电缆(< 5 m)。

    当前设置如下:

    DU90SUB953:

    03 MODE_SEL            48 -同步模式forcemode同轴电缆
    06 CSI_PLL_CTL       49f2 - m:9 n:242 h:4
    06 CSI_PLL_CTL       49f2 - REFCLK:37.19.0083万
    20 ALARM_CSI_EN        00 -
    20 CSI_POL_SEL         00 - D0- D1- D2- D3- CLK-
    21 CSI _LP_POLICITY     00 - D0- D1- D2- D3- CLK-
    22 CSI_EN_HSRX         00 -
    23 CSI_EN_LPRX         00 -
    24 CSI_EN_RXTERM       00 -
    52常规_状态      45-链接hsplllock BCC_ERROR rxlock
    55 CRC_ERR_CNT10000      - 0
    5d CSI_ERR_STATUS      00 -
    5e CSI_ERR_DLANE01     00 -
    5F CSI_ERR_DLANE23     00 -
    60 CSI_ERR_CLK_LANE    00 -
    61 CSI_PKT_HDR_VC_ID   12 - virtch:0 dataid:18
    62 PKT_HDR_WC        0180 - 384
    64 CSI_ECC             05 - ECC:05

    DS90UB954:

    04 DEVICE_STS          df -锁定pass REFCLK initdone  
    0C RX_PORT_CTL         81 - rec0 lock0 enable0
    18 FS_CTL              00 - framesync:0
    1F CSI_PLL_CTL         02 - 800 Mbps
    20 FWD_CTL1            20 - fwd_port1_dis
    22 FWD_STS             00 -未同步
    26 TS_CONTROL          00 - DISABLED0已禁用1
    27 TS_LINE           0000 - 0
    29 TS_STATUS           00 -
    2A TIMESTAMP_P00000      - 0
    2C时间戳_P10000      - 0
    35 FWD_STS             01 - TX_PORT_PASS
    4D RX_PORT_STS1        07 -检查
    4E RX_PORT_STS2        04 - freq_stable
    4F RX_FREQ           6400 - 100.000 MHz
    51 SENSOR_STS_0        00 -
    52 SENSOR_STS_1        07 -检查
    53 SENSOR_STS_2        00 -
    54 SENSOR_STS_3        00 -
    55 RX_PAR_ERR        0000 - 0
    57 BIST_ERR            00 -
    6D port_config         78 - STP
    73行计数        0455 - 1109
    75 LINE_LEN          0b6a - 2922
    7A CSI_RX_STS          00 -
    A5 REFCLK_FREQ       0019 - 25
    B8 MODE_IDX_STS      008C - idx:0模式:4

    如何检查它是否确实是STP连接?同轴电缆和STP在信号类型或电平方面有何区别? 我能否通过使用示波器测量信号来检测模式?

    此致,

    Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rolf:

    我想跟进这条线。 很好地听到您能够在更改的设置下接收数据。 数据速率限制可能是由于15 m STQ上的信号衰减造成的。

    是的,单端和差分信号电平在DS90UB953-Q1数据表电气特性(第6.5 节)中说明。 您可以通过探测差分对来检测该模式,因为两个对都将在STP模式下传输信号。

    此致,
    Mandeep Singh