This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:DP8.3822万是否支持使用RMII模式的EEE?

Guru**** 2544550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634849/dp83822i-does-the-dp83822-support-eee-using-the-rmii-mode

部件号:DP8.3822万I

数据表和应用手册表明 DP8.3822万支持节能以太网。 它还支持RMII接口。

但是,在使用RMII接口时,不清楚EEE是否受支持。  

DP8.3822万是否支持使用RMII模式的EEE? 还是仅在MII模式下?

使用"TX_ERR for LPI Request"是否也在RMII模式下工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在周五之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    支持RMII的EEE。

    此致,

    很棒