This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:如何检查电缆的交叉引脚编号

Guru**** 2576395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634347/dp83867ir-how-to-check-crossed-pin-number-of-cable

部件号:DP8.3867万IR

我想知道如何检查UTP电缆的交叉引脚编号,但不了解数据表中描述的以下内容的操作原理。

[DP8.3867万可记录测试对内最多五次反射。 如果记录的反射超过5个,DP8.3867万将保存其中的前5个反射。 如果检测到交叉故障,TDR将在测试通道中保存交叉故障的第一个位置和最多4个反射。]  

请允许我详细解释交叉故障或提供交叉故障文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    请使用DP8.3822万 TDR应用手册了解如何使用寄存器字段测量交叉故障距离。
    www.ti.com/.../snla253.pdf

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,报价:

    感谢您的回复。

    我已经阅读了用于TDR功能的DP8.3822万的应用说明。

    当通道 如下图所示交叉时,如何检查PHY线路的引脚1是否连接到合作伙伴的引脚3?

      PHY端是否为A通道TD+(TX PIN1),TD-(RX PIN2)或TD+(TX PIN1),RD+(RX PIN3)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TDR常规状态(TDR_GEN_STATUS),地址0x01A4有字段指示交叉检测到的通道。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,报价。

    感谢您的回复。

    检测到交叉信道后,我想知道DP8.3867万和Partner之间的交叉引脚编号

    信道交叉有以下几种情况。 我不知道使用 地址0x01A4的交叉大小写。

    请帮助我指明交叉案例