This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105:共模滤波器的影响

Guru**** 2563410 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633557/tlk105-effect-of-common-mode-filter

部件号:TLK105

尊敬的专家:

我的客户正在考虑TLK105,有一个问题。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

TLK105有时会将链路脉冲反射到TD+/-,并且集线器变为假链路。

在这种情况下,在设备端添加共模过滤器是有效的。

根据设计指南推荐(SLVA531A)。

我无法理解为什么共模滤波器有效。

我认为,由于链路脉冲是差分的,所以反射链路脉冲也是差分的。

同时,共模滤波器通过差分信号。

我不了解机制。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi-san,

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在星期二之前与您取得回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mitch,

    感谢您的回复。

    我期待着听到你的意见。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi-san,

    共模扼流圈为传入信号提供高阻抗,可导致反射。 将CMC放在电缆侧时,在某些情况下,反射足够强,可以到达主机设备,并导致错误的链路连接。 在这种情况下,如果CMC放置在设备侧,则来自电缆的信号首先会遇到变压器,然后会遇到CMC。 在此配置中,反射不够强,无法返回到链接伙伴,从而导致错误的链接。 此行为与被动组件的非理想行为有关。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的产品。

    如果 他们还有其他问题,我会再问你们。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    我将您的建议发送给客户,但他无法解决他的问题。

    很抱歉再次打扰您,请给出建议。

    ---

    为什么CMC仅在设备端有效

    尽管链路脉冲是差分的。

    CME应仅对共模信号有效。

    另一方面,CMC肯定会抑制链路脉冲。  

    ---

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

    e2e.ti.com/.../effect-of-CMC.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    即使信号是差分信号,也会有通过变压器的插入损耗。
    这种插入损耗有助于降低脉冲的振幅,这就是CMC应位于IC侧的原因。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    感谢您的建议。

    我认为这些信息将帮助客户更好地理解。

    如果他有更多问题,我会再与你磋商。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一