This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI 83是否可用于1024*600屏幕?

Guru**** 2568495 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634165/sn65dsi83-does-sn65dsi-83-can-be-used-for-1024-600-screen

部件号:SN65DSI83

尊敬的各位:

我想确认SN65DSI83是否适合于1024*600屏幕DSI至LVDS? 此应用程序是否需要考虑任何事项?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    是的,该设备适合该面板分辨率。

    我建议使用我们的DSI调谐器工具,根据您的面板和GPU功能配置设备。 您可以从文件中导出.dsi文件,我们可以帮助您确认是否所有配置都正确。

    www.ti.com/.../slla332

    此致,

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Joel。