This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S703-Q1:图21。 电池短路设置

Guru**** 2465360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635758/tpd2s703-q1-figure-21-short-to-battery-setup

部件号:TPD2S703-Q1

大家好,

在数据表图21中,它显示了使用1米电缆和22mF电容器的对电池短路设置。

请问TPD2S703数据线的放电时间是22mF吗? 放电时间是否为200ns?

 

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ting,

    感谢您的提问。 我已通知我们的工程专家,他们应该很快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ting,

    22mF放电时间是什么意思?

    您是否参考了TPS2S703-Q1 OVP重新定位时间? 它从VD+ Detect OVP到FET关闭。 通常需要200纳秒。

    此致,

    费菲菲