This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:SDI LMH0344/LMH0395</s>0395

Guru**** 2562420 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0346, LMH1983, LMH0356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633975/lmh0344-sdi-lmh0344-lmh0395

部件号:LMH0344
主题中讨论的其他部件: LMH0346LMH1983LMH0356

您好,先生:

   SDI关于 LMH0344旁路FPGA和将LMH0346连接到FPGA之间的区别?  对于输入晶体振荡器或时钟芯片FPGA技术要求?精度低于多少PPM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lei,

    晶体容差约为+/-50ppm。

    请澄清您的第一个问题是指什么? 您可以将LMH0344直接连接到FPGA输入。 也可以将LMH0344连接到LMH0346。 或者,您可能需要将LMH0346输出与LMH0346输入连接。 这些都是可能的。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:

     3个问题。

    1.   建议电感为3.9nH  5.6nH 6.8nH 8.1nH。哪一个合适,或全部正常?

       1.

    LMH1983在自由运行模式下使用。  不 需要Pin40 VC_LPF。 我们是否需要通过注册进行配置?  或者 ,默认的reg集还可以 将时钟1输出到时钟4。

    3. LMH0346/LMH0356的0356的时钟是否需要 与FPGA进行时钟同步?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lei,

    1)。 这取决于您的PCB布局。 在我们的评估板上,我们使用6.8 nH。  

    2)。 我认为您应该能够使用寄存器来控制设置VCO频率的DAC寄存器(在自由运行模式下)。  

    3)。 FPGA通常使用自己的时钟和数据恢复(CDR)电路来生成恢复时钟。 FPGA还可以使用LMH0346生成的恢复时钟,但通常FPGA仅使用LMH0346/LMH0356设备0356设备的数据。

    此致,Nasser