This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BPHPEVM:是否可以将TUSB4020BI用作总线供电的USB集线器?

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB4020BPHPEVM, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635523/tusb4020bphpevm-can-i-use-tusb4020bi-as-bus-powered-usb-hub

部件号:TUSB4020BPHPEVM
主题中讨论的其他部件:TUSB4020BITPS2561

TUSB4020BI双端口USB 2.0 集线器符合设计规格。

在数据表中,建议将TUSB4020BI设计为自供电USB集线器,
是否可以将其用作总线供电的USB集线器?

以下是可能的时间,
要根据TUSB4020BPHPEVM电路图设计总线供电电路,更改是否正确,如下所示?

·卸下USB电源开关TPS2561,因为它不使用交流适配器的外部电源。
·从主机侧向调节器等提供VBUS后,将其直接连接到设备侧的连接器。

如果存在错误和警告,
我想提出一些建议。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB4020B设计为自供电集线器。 您当然可以有总线供电的实现,并且您不会遇到功能问题,但是设备上的配置描述符已修复,以将设备通告为自供电设备,而Vbus不会消耗功耗(bMaxPower =0); 因此,您将无法使用该配置获得USB合规性徽标。

    如果您仍决定采用该配置,您的理解是正确的;您仍需要一些稳压器从Vbus获得3.3 和1.1 V (为TUSB4020B加电),并且下游端口上的Vbus可以直接连接到上游的Vbus终端。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫
    感谢您的回复。

    我有一个关于以下方面的问题。

    >>但是,设备以自供电方式打开电源,Vbus不会产生功耗(bMaxPower = 0);

    我还不了解配置描述符的详细信息,
    这是否意味着我需要使用某种方式重写配置?

    此外,
    在使用情况下,我计划在USB摄像头和Raspberry Pi 2或3 (Iout = 1200 mA)之间使用集线器,
    因此,我担心电力不足,不能让巴士供电。

    在EVM中,TPS7.4801万RGW (TPSV) 3.3 和TPS7A4533KTT 1.1 V)用于稳压器,
    但是,您是否认为即使将它们改为总线供电,它们也会有足够的功率?

    此致,
    奇冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ichioka:

    无法更改USB集线器描述符,因此即使是总线供电,TUSB4020也会始终报告为自供电。 在功能上,只要主机能够提供足够的电源,这不是问题,但这意味着您无法在产品上获得USB徽标,因为它不符合总线供电集线器的USB规格。

    您应该能够从Rasberry Pi为TUSB4020B供电,但我确实担心TUSB4020B的下游端口是否有足够的功率。

    此致,
    JMMN