This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:DP8.3867万E

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630775/dp83867e-dp83867e

部件号:DP8.3867万E

您好,

您是否有在SGMII模式下连接Altera Arria 10和DP8.3867万E的经验,特别是有关电压电平和硬件注意事项的经验?

Cedric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cedric,

    SGMII需要交流耦合。 SGMII在DP8.3867万E支持的所有IO级别上工作。 如果IO电压在您的设计中是任意的,建议使用2.5V或3.3V电压。 这使您可以直接驱动LED,而不像1.8V。

    请使用DP8.3867万ERGZ-S-EVM作为参考设计。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    我们在VDDIO上使用1.8V配置,并且使用交流耦合。

    我已检查SGMII线路上的电平电压。 请查看以下结果:  

    -       物理层的替代

    • 差速器 电压:1.1伏
    • 通用模式:
      • Capa之前 :0.92V
      • CAPA之后(PHY旁边) :0.54V

    -       PHY至Altera

    • 差速器 电压 :0.74伏
    • 通用模式:
      • CAPA之前 ( PHY旁边):0.82V
    • Capa后 :0.67V

    此外,IL还想知道PHY是否可以读取Altera信号。 我该怎么做? 是否有特殊的注册?

    感谢您的帮助,

    Cedric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cedric,

    除了通过SGMII链路运行网络流量外,估算SGMII链路功能的最佳方法之一是查看SGMII自动协商状态。

    如果SGMII自动协商已完成,则PHY和MAC已相互交换数据,并且可以通信。

    在DP8.3867万E/IS/CS设备中,该状态存储在寄存器地址0x0037中。 注意要完成SGMII自动协商过程,您必须在DP8.3867万的电缆一侧具有有效链接。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您提供信息。

    电平电压呢? 你认为这还可以吗?

    Cedric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找我们的示意图。  您认为e2e.ti.com/.../Extract-Schema.pdf正确无误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cedric,

    您对电压电平的看法是什么?

    此外,您的原理图看起来正常。 我有3分。

    1. LVCMOS振荡器至XI针的电源电压是多少?

    2.为什么不将DP8.3867万E固定到SGMII模式?

    3.您使用的是哪种变压器?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    对于电压电平,我给您发送了一些测量值。 (PHY和 Altera ARRIA10之间的电压)

    1. LVCMOS振荡器至XI针的电源电压是多少? :1,8V

    2.为什么不将 DP8.3867万E固定 到SGMII模式? :您是否在绑带配置中看到错误?

    3.您使用的是哪种变压器? :MDI行上的自动关联正在工作。 我们使用 F-CO-UE-7499111221A

    感谢你的帮助

    Cedric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    除了上一封电子邮件之外,下面还提供了其他信息。

    更改的PHY注册表和写入的值列表:

    配置PHY寄存器


        写入寄存器0x00:全双工自动协商的值0x1140
        写入寄存器0x10:用于启用SGMII的值0x5808 (通常为默认值)
        写入寄存器0x14:值0x2877要禁用用于MII回送测试的SGMII自动协商,如果不是回送, 我们不 在此寄存器中写入
        正在写入寄存器0xFE:值0xE720要配置环回,如果不是环回, 我们不 会在此寄存器中写入
        写入寄存器0x1F:值0x4000以​​使用寄存器的新值重新启动PHY (在之前的更改后必须重新启动),如果不是回送,我们不会在此寄存器中写入
        写入寄存器0x00:回送MII的值0x5140,如果不是回送, 我们不 在此寄存器中写入
        写入寄存器0x1F:值0x4000以使用​​寄存器的新值重新启动PHY

    此致

    Cedric