This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:HDMI 1.4b合规性测试

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S520, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635421/tpd12s520-hdmi-1-4b-compliance-testing

部件号:TPD12S520
主题中讨论的其他部件: TPD1E05U06

您好,

我们计划使用TPD12S520设备来实现ESD保护和/或HDMI TMDS/Control信号的电平转换。 我看到其数据表提到"支持所有HDMI 1.3 和HDMI 1.4b数据速率"。 但是,是否已在设备上执行了设备HDMI 1.4b合规性测试,是否符合HDMI 1.4b?

此外,我们还使用 了TPD1E05U06部件,用于对来自HDMI连接器的+5V信号进行ESD保护。 请同时告知我们此部分的HDMI合规性。

此外,请告知我们是否需要遵守数据表中提及的任何准则,以符合HDMI 1.4b。

此致

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raja,

    TPD12S520和TPD1E05U06不受HDMI合规性测试的约束;但是,TVS二极管增加的电容会延长数据信号的上升和下降时间,从而降低控制器支持HDMI 1.4b所需开关速度的能力。

    幸运的是,由于这些ESD器件的TVS二极管电容非常低(分别为0.8 pF和~Ω 0.5 pF),因此它们对这些上升和下降时间的影响不大。

    只要HDMI控制器和ESD设备的组合能够支持所需的切换速度和一致的信号,您就应该从物理层的角度来看符合要求。 请记住,HDMI合规性也是由固件/软件驱动的,因此您的控制器应该是您的系统是否兼容HDMI 1.4b的主要焦点。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。


    谢谢!
    Thomas A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Thomas:

    感谢您的详细回复。

    您是否知道系统中正在使用这些设备,并在系统中进行HDMI合规性测试和验证?

    此致

    Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raja,

    您是否可以重新表述问题? 我对措辞有点困惑。

    我的理解是,您将系统发送给HDMI认证机构,他们将测试您产品的HDMI功能(主要是软件驱动的测试),并告诉您整个系统是否符合要求。 ESD设备对此产生任何影响的方式是ESD二极管的电容干扰数据或控制信号的眼图,导致位下降,从而导致控制器发送或接收的数据发生变化。

    此致,
    Thomas A.