This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1785:SN65HVD1785

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1785

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635183/sn65hvd1785-sn65hvd1785

部件号:SN65HVD1785

我一直在从板上使用SN65HVD485,在新 主板上我需要更改为  SN65HVD1785 。 主控制器是来自Prosoft的ILX34_MBS485,运行速度为1.92万。总线上有20个从属设备,我遇到一些SN65HVD485故障,V+和A或B之间总是短路。 电源或通信电缆上没有振铃。 现场的操作员可能会出现接线错误的问题,因此我需要一个具有保护功能的设备。

不幸 的是,SN65HVD1785 不能作为直接的替代产品工作,只有通过390欧姆电阻器将输出拉至5V,才能正常工作。

我之前发布过此问题,但未解决。

谢谢!

Bertie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bertie,

    根据您的其他线程,我假设您需要将R输出拉高才能使通信正常工作-这是正确的吗? 如果是这样,我的猜测是该问题与禁用接收器时R输出的电压有关(/RE针脚高)。 您的系统可能希望此引脚上有较高的电平,以在不使用接收器时指示空闲状态。 但是,如果没有外部上拉电阻器,HVD1785的R引脚在禁用时将浮动(这意味着电压不会由零件驱动,也不会被明确定义),并可能被解释为逻辑低电平,从而导致问题。

    如果您可以在发生此问题时测量示波器上的R输出和/RE输入,我们可以确认此理论。 我希望在数据接收过程中看到R与正常振幅切换(具有/RE低),但在总线空闲时(并且/RE高)漂移至较低的电压。

    如果确实发生这种情况,您不需要低至390欧姆的上拉电阻来使通信正常工作。 1千欧至10千欧范围内的某个值可以正常工作,这有助于将低电平信号所需的电流消耗降至最低。 如果您看到这些较弱的上拉电阻器的电压过低,我们应该进一步调查,看看R输出节点上是否存在下拉泄漏电流的潜在来源。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max,您好!

    我测量了原始SN65HVD485设备上的R输出,它与您在第2段中描述的完全相同。

    当我将SN65HVD1785安装到相同的PCB上时,没有其他变化, R输出保持在大约2V最大振幅。

    如果我通过600欧姆的电阻器将R输出拉至+5,它仍然是一样的,但是如果我使用450欧姆的上拉电阻,它的行为与原来 的SN65HVD485完全相同。

    我有油香图,但我无法张贴。 奇怪的电阻值是因为我手上有1.8K的电阻器!

    我不知道使用这种低值拉拔是否合适。 我的下一个版本将是500个单元。

    感谢您的帮助,

    Bertie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bertie,

    较强的上拉电阻不应损坏设备,但接收器的输出"低"电平高于我们的规格所示(该规格是在编写时考虑到最大输出电流为8 mA)。 如果您的系统仍然可以将较高级别解释为逻辑"零",则它将工作。 但是,在我看来,这款主板似乎还在进行其他事情,而这些事情并没有完全被理解。 SN65HVD1785接收器输出在禁用时仅接收或输出1 uA (最大值),因此不需要这样强的上拉。 您可能需要仔细检查接收器输出上是否有其它任何可能会降低电压的东西。

    最大