This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06DPYR

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630939/tpd1e05u06dpyr

您好,

 关于部件号TPD1E05U06DPYR,请帮助我了解最重要的标记详细信息。 收到的部件已标记为"C2"。是否有人确认收到的部件正确?

谢谢

Jithesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithesh,

    如果您查看包装选项附录中的数据表,我们将指定您应在零件顶部看到的标记。

    C2是TPD1E05U06DPYR的有效标记。 标记可以是来自C1,C2,C6的任何标记。

    此致,
    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡梅伦

    我对该设备上的C2名称有疑问。 C2的确切含义是什么? 是否为制造名称?
    另外,不同工厂生产的零件有多大的差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    我们对所有工厂进行了资格鉴定,以便我们能够获得数据表显示的每个工厂的性能。
    我不能提供更多的信息。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,
    我想澄清我刚才说过的不正确之处。 我们的设备只能有标有C1,C2或C6的部件。

    此致,
    Cameron