This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:12G时无法输出

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634325/lmh1219-cannot-output-when-12g

部件号:LMH1219
主题:LMH1218中讨论的其他部件,

Custorm使用LMH1219 两个输出:CH1连接 到显示屏,CH0连接到LMH1218 ( BNC输出)。

当3G/6G,LMH1219时,两个输出正常。

当12G,LMH1219 CH1正常,CH0有问题(BNC未显示输出测试眼图)。

可以给出一些建议,谢谢!

e2e.ti.com/.../0246.SDI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建阳,

    我有一些想法可能有助于调试:

    1.客户是否正在执行LMH1218 编程指南4.2.2.3 部分中指定的LMH1218初始化顺序? 请确认。

    2.在12G上,您可以请求他们检查锁定状态并回读锁定的数据速率吗? 这可以通过按照编程指南第4.2 11节中的顺序来完成。 如果LMH1218无法锁定传入的12G信号,则这可能是LMH1218输入的CTLE设置不正确的问题。

    3.请通过实施第4.2 .9节中的顺序来检查CTLE设置。 默认情况下,LMH1218 Reg 0x03中的CTLE值= 0x80,这有助于平衡大约10-15英寸的PCB FR4轨迹。 根据LMH1219和LMH1218之间的迹线数量,您可能需要应用更多或更少的增益。 有关CTLE升压设置建议,请参阅下表:

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    非常感谢!

    1.是的,LMH1218是根据第节进行配置的  4.2。2.3。

    2.在12G上,LMH1218无法锁定, 回读锁定的数据速率已更改。(reg 0x02: 0x9B->0x92->0x89->0x80->A4->0x9B)

    3 ,PCB轨迹长度约为14英寸 ,  Reg 0x03中的CTLE值= 0x80,/0x50等 问题仍然存在。

    测试结果:  

    1.LMH1219输出通道1可以在3G/6G/12G,输出通道0下输出图像连接到LMH1218输入通道0。 LMH1218输出可以在3G/6G下输出图像,但无法在12G上输出图像。

    2. LMH1218可锁定在3G/6G,不能锁定在12G。

    您是否可以支持LMH1218和LMH1219 12G配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,建阳,

    感谢您提供信息和结构图。

    当LMH1218无法锁定时,它将保持在循环不同数据速率的状态,以尝试查找锁定的数据速率。 这可能是您看到锁定数据速率值发生变化的原因。

    由于LMH1218能够在3G/6G处锁定,这可能是从LMH1219 OUT0到LMH1218 IN0的主板轨迹的信号完整性问题,而不是LMH1218寄存器设置的问题。 否则,我本指望也会在较低的数据速率下看到问题。

    鉴于有14英寸的轨迹,我们的LMH1218应该非常适合平衡此距离。 您的客户是否可以与我们共享主板布局?

    此外,您的客户是否使用SigCon Architect来控制我们的设备?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Michael:

    感谢您的支持。  

    请检查PCB布局。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../12GSDI.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户使用MCU控制LMH1218/LMH1219。1219。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,建阳,

    感谢您提供信息。 从布局来看,我只测量LMH1219 OUT0至LMH1218 IN0之间的31.9 mm。 这只是关于1.25 的迹线,而不是14。"

    鉴于跟踪非常短,我会推荐以下几件事:
    1.在LMH1219上,将输出VOD降低到400 mVpp,并确保将去重设置为0 dB。
    2.绕过LMH1218 (通道注册器0x13[1])上的EQ增益阶段3和4,查看这是否会提高LMH1218的锁定能力。

    我认为FPGA可以锁定在12G上的原因是从LMH1219 OUT1到FPGA输入的信号衰减足以使FPGA将少量CTLE增益融入到视频信号中。 相比之下,该主板上的LMH1218与LMH1219非常接近。

    谢谢!

    Michael