This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV028A:关于IOH规范

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV028A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635275/ds90lv028a-about-ioh-spec

部件号:DS90LV028A

您好,

让我来讨论 一下DS90LV028A IOH规范。
客户 想要了解 DS90LV028A驱动器功能,以便连接其他设备。
您能告诉我IOH (最大)电流吗?

此致,
Yusuke /日本Disty.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuke San,

    我们没有获取IOH (max)数据。 我们可以获取这些数据,但需要几个星期才能获得。 您的客户也可以订购样品进行测试。

    我们无法表征超过此值的I-V曲线,因此我们无法真正为您提供有关电流额定值的电压水平的良好指示。 此外,在电流较高时,部件的寿命也会下降。


    此致,
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼斯-桑,

    感谢您的响应和支持。
    我在没有IOH (max)数据的情况下理解了这种情况。
    让我再问你一件事。
    当VOH =高时,IOH是否能确保约15 mA?
    负载端设备需要15mA。

    您能给我建议吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉介山

    根据此设备的IBIS模型,典型VOH = 2.65V,IOH = 15mA

    此致,