This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC175:是否有任何可替代VCC 5V和功耗的IC;输出电压为3.3V

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC175, AM26LV32E, SN65HVD72, SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634086/sn75lbc175-is-there-any-replacement-for-the-ic-with-vcc-5v-output-in-3-3volt

部件号:SN75LBC175
主题中讨论的其他部件: AM26LV32ESN65HVD72SN65HVD10

您好,

我设计了一个带有组件SN75LBC175的PCB。 SN75LBC175 IC用于提供5V输出,但我们的FPGA只能在3.3V电压下正常工作。

在我们的设计中,SN75LBC175输出直接与3.3V FPGA连接。 因此FPGA将会受损。 为了避免这种情况,除了 5V输出 (我们需要3.3V输出)之外,是否有任何其他具有相同功能的IC。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    否,很遗憾,我不知道有任何设备会由5 V供电,但提供3.3 V逻辑输出。 如果您无法更改接收器的电源,那么最简单的解决方案就是在FPGA和LBC175设备之间使用电平转换器。 但是,如果您可以将接收器电源更改为3.3 -V,那么您只需使用设计为适应较低电源电压的其它接收器IC。 AM26LV32E就是一个需要考虑的例子。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max Robertson,

    感谢您提供信息。

    我还有一个问题,
    带集电极开路输出的IC SN75LBC175是否有任何插入式替换件?
    注:我们可以在FPGA中设计具有3.3V电压的内部上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanthi,

    否,我们没有任何具有开路集电极输出的插入式替换件,因此需要一个附加组件来进行层转换。  以下是一个简单的实施示例供您参考:

    此致,

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供信息。

    我想使用3.3V供电电压,5V可接受 的接收器IC。 请告诉我SN75LBC175的确切更换件,唯一的区别是3.3V电源和输出。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    仅供确认-您的意思是RS-485接口应允许5 V电压吗? 如果是这样,任何3.3 -V供电的收发器都应能够满足该要求。 (RS-485标准要求收发器设计为在总线上支持至少-7-V至+12-V的工作范围。) 然后,一些示例设备将是SN65HVD72或SN65HVD10。

    如果我误解了您的需求,请告诉我。

    此致,
    最大