This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm3525:LM3525是否可以直接替换MIC2025?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3525, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635791/lm3525-may-lm3525-can-direct-replace-mic2025

部件号:LM3525
主题 :TPS2051中讨论的其他部件

您好,先生  

我搜索交叉参考"MIC2025"并获得替换部件LM3525。但我发现MIC2025具有反向电流阻断功能。但LM3525没有描述~~

是否有建议部分? 或LM3525是否也具有 反向电流阻断功能?

我的客户 USB端口是客户端连接到PC。 PC可能有5V电压传递到LM3525-H_6&8引脚。此类情况是否会损坏LM3525H (即使此设备处于关闭状态)?

我的客户的 USB电源开关在此类情况下损坏。因此需要我再次检查。

我的另一个问题是,如果我们将5V传递到LM3525至PIN6和8,针脚7是否也将测量5V?(通过MOS主体二极管)

                                                         太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉,请稍后回复,我们建议您选择tps2051以访问。
    tps2051内部电源FET主体二极管被删除,当deive禁用时,没有任何电流可以从形式输出到形式输出。